主题中讨论的其他器件:REF3012、
我们使用 LM4121AIM5-1.2为 Intel FPGA ADC 参考引脚 VREFP_ADC 和 VREFN_ADC 提供1.25V 电压。 两个基准引脚是高阻抗输入。
问题在于、在某些卡上、输出电压保持在大约0.88V。 我们尝试了22nF 至100nF 的不同输出电容器、行为是相同的。 如果我们添加一个电阻器作为额外的负载、问题就会出现。 我们已经尝试了1k 到12k 之间的多个不同电阻值、所有这些值都可以解决这个问题。 另一个观察结果是、在某些卡上、输出电压以大约0.88V 的错误值开始、然后在配置 FPGA 后跳转到1.25V。 因此、我们认为这个问题与 FPGA 引脚的输入阻抗有关。 您认为添加电阻器就足够了吗? 还是应该改进设计?