This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:快速瞬态突发测试问题

Guru**** 2560360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859321/tlc59116-fast-transient-burst-test-issue

器件型号:TLC59116
主题中讨论的其他器件:TLC59108

早上好、

在我的应用中、我使用了一个 TLC59116 16通道 LED 驱动器和一个 TLC59108 8通道 LED 驱动器。

有一个主 PCBA (微控制器+电源+...)、一个顶部 PCBA (具有16个 LED 的 TLC59116)和一个底部 PCBA ( 具有3个 ledl 的 TLC59108)、用80毫米电缆连接(未屏蔽)。

为 IC LED 驱动器提供@+3V3和 LED 共模信号@+5V。

您可以在下面找到原理图。

在 EMC 测试(快速瞬态突发)期间、我遇到了一个问题、即 MCU 和两个 LED 驱动器之一(TLC59116)之间的缩减被阻止。

仅在再次打开电源时才卸下主电源、系统开始正常工作。

我要仔细检查的是、如果 SDA/SCL/RESET 信号上的上拉值正确、IC 主电源上的电容器正确、我需要添加其他东西来保护/提高稳健性

配置。 请注意、对于 SDA/SCL I2Cbus 信号、我使用了两对上拉电阻器(第一个 IC 驱动器上一个复位器、第二个 IC 驱动器上一个复位器)、因此最后一个是 μ pullìup

ressitor 值为4K7 // 4K7 = 2K35

提前感谢

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

       阻止意味着什么? 是否有任何波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    很抱歉我迟到了重播。

    下面是 SCL (黄色轨迹)和 SDA 信号(绿色轨迹)的两个屏幕截图。

    您可以看到、两个信号的上升沿不是"方形"。

    我要再次检查 的是上拉电阻器值、电源电容器值和/或是否需要添加其他元件以获得更可靠的配置(与突发抗扰度相比)。

    提前感谢

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

       您能否在正常运行下提供波形?

       上拉电阻器值和其他组件根据系统的实际波形和具体情况进行调整。  您需要自行调整这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    注意到。 谢谢。 让我检查一下

    此致

    Alessio