主题中讨论的其他器件:TLC59108、
早上好、
在我的应用中、我使用了一个 TLC59116 16通道 LED 驱动器和一个 TLC59108 8通道 LED 驱动器。
有一个主 PCBA (微控制器+电源+...)、一个顶部 PCBA (具有16个 LED 的 TLC59116)和一个底部 PCBA ( 具有3个 ledl 的 TLC59108)、用80毫米电缆连接(未屏蔽)。
为 IC LED 驱动器提供@+3V3和 LED 共模信号@+5V。
您可以在下面找到原理图。
在 EMC 测试(快速瞬态突发)期间、我遇到了一个问题、即 MCU 和两个 LED 驱动器之一(TLC59116)之间的缩减被阻止。
仅在再次打开电源时才卸下主电源、系统开始正常工作。
我要仔细检查的是、如果 SDA/SCL/RESET 信号上的上拉值正确、IC 主电源上的电容器正确、我需要添加其他东西来保护/提高稳健性
配置。 请注意、对于 SDA/SCL I2Cbus 信号、我使用了两对上拉电阻器(第一个 IC 驱动器上一个复位器、第二个 IC 驱动器上一个复位器)、因此最后一个是 μ pullìup
ressitor 值为4K7 // 4K7 = 2K35
提前感谢
Alessio