This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:SS 电容器

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859793/tps40057-ss-capacitor

器件型号:TPS40057

你(们)好

SS 电容器是否有任何限制? 可以将其设置为50nF 还是100nF?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的7.3.5。 公式5限制了最小 SS 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    公式5是最小值的限制。 (公式5显示 Tstart 应该大于 L-CO 时间常数。)

    我想知道 SS 电容器的最大限制。 当然、客户应估算不会产生过多电流的 SS 电容器(SS 时间)。

    但是、我们想知道该器件的最大 SS 时间是否存在限制。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji、

    没有最大限制。

    请注意、如果软启动时间较长、发生过流时、在断续模式期间、IC 将长时间睡眠、但在负载正常时不会做出响应。

    "启动了七个软启动周期。 在此期间、上部和下部 MOSFET 均关闭。 "详情见7.3.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您的支持。  

    你是对的。 公式5显示了最小 tStart。

    我们遇到这样的问题、即在释放 OC 后、Vout 无法在某些样本中恢复。 (请参阅以下波形)

    SS 电容;33nF

    时间 Div;200ms/dic

    CH1 (黄色);Vin 5V/div、Ch2 (蓝色);Vout 1V/div

    (对于某些样本,不会出现这种现象。 VOUT 在 OC 释放后恢复、并且存在 OCP 行为。)

    如前所述、长 SS 时间会影响 OC 行为。(IC 将长时间休眠。)


    那么、在本例中、我们如何计算不会发生睡眠行为的最大 SS 时间(tStart)?

    (公式5只能计算最小 tStart。)

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Neal

    我有另一个结果显示了这种现象。

    我们使用超过20A 的大负载电流进行测量。 则此现象(问题)已在 TI-EVM (TPS40055EVM)上重现。

    请参阅以下波形。

    >电路板条件:(某些组件在 TI-EVM 上已从默认值更改为默认值。)

    L1更改为电感器时、其 Isat 大于30A。

    CSS 更改为33nF。

    >CH2:Vout、CH3:SS、CH4:Iout

    SS 保持此电平。


    我有一些问题。

    1) 1)在异常行为(高于波形)下、SS 直到0V 才下降。 这是正常的吗? (目前 CSS 为33nF)

    2)在数据表中,它提到了 SS。

     '当 VSS/SD 为 SS/SD 6 I 时、输出电压开始上升约0.85V。'

      在发生 OCP 事件时、VSS 需要降低至低于0.85V 以进入"7软启动周期"模式?

    3)即使 VSS 未降至0.85V 以下、它是否会进入此事件(7个软启动周期)?

    如果您有任何意见,您能给我们提供什么建议吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些问题与内部设计非常相关。 请向我发送电子邮件。 neal-zhang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您的建议。 我认为最好通过电子邮件讨论这个问题。

    我还有一些其他信息、如原理图和波形、因此我也会向您发送这些数据。

    此致、

    本志本

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将通过电子邮件与您讨论。