请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61022 大家好、
我的客户使用 TPS61022解决方案,并有如下问题
如果他们使用 TPS61022将5V 转换为5V 以用于系统、 D1的等级是多少? 您是否有推荐器件作为参考?
应用输入电压为4.75~5.25、设计输出目标为5V/2.2A (最大值)
请帮助提供建议,非常感谢!
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.