This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022的应用问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860358/tps61022-application-question-of-tps61022

器件型号:TPS61022

大家好、

我的客户使用 TPS61022解决方案,并有如下问题

如果他们使用 TPS61022将5V 转换为5V 以用于系统、 D1的等级是多少? 您是否有推荐器件作为参考?

应用输入电压为4.75~5.25、设计输出目标为5V/2.2A (最大值)

请帮助提供建议,非常感谢!

Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    添加此二极管后、输出短路保护将不起作用、因为电流将流经 Vin、二极管 D1、5V Vout。 额定电压为10V 的二极管就足够了。 额定电流取决于 Vin 的最大电流能力。 我是否可以知道 Vin 的电流限制以及它来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    对于电流限制和 Vin,下面是规格

    输入电压源来自主机 C 端口总线电源、通常为5V/3A、5V/1.5A 或5V/0.9A。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们可以通过电子邮件进行深入讨论。

    您可以给我发送一封电子邮件吗?