This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:启动性能

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832826/ucc2803-start-up-performance

器件型号:UCC2803

您好!

我将 UCC2803用于开关频率为1MHz 的双输出有源钳位反激式转换器。 输入范围为7V 至28V、输出为24V。我对启动性能有疑问。  

以前、启动性能如下所示:

TI 工程师建议检查环路稳定性、因为红色圆圈内的波形表示环路相位裕度小于20度。 我无法通过施加负载瞬态(速度不够快)来检查它、因此我降低了带宽并重复测试。 新波形如下所示:

 您可以看到、在启动期间未触发过流保护。 但我注意到 Vo 处存在干扰。 它每次都会出现。 请您解释一下这种现象吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiewen、

    我们将对此进行研究、下周初再见。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiewen、

    您是否将二极管用作次级侧整流器或同步整流器(MOSFET)?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是这样做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 肖特基二极管作为整流器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiewen、

    请查看 COMP 引脚电压和负载电流。 负载电流是否在该时间点发生变化?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在此期间、V_COMP 电压发生变化、导致控制器输出错误的 PWM 信号。 当 V_COMP 降至设计值时、会出现干扰。 我想知道是什么导致了 V_COMP 的变化。 它是否与补偿器设计相关? 可以改进吗?

    谢谢、

    Jiewen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiewen、

    很抱歉耽误你的回答。 您能否放大干扰以查看逐周期行为、还能看到负载电流吗?

    是在发生毛刺脉冲时施加负载电流、还是在这种情况下负载升高?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiewen、

    我希望您在设计上取得了一些进展。由于此帖子在几天内没有活动、我将关闭该帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter