This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:12V 高电流系统中的负载共享/冗余

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, UCC39002, TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834925/tps2412-load-sharing-redundancy-in-12v-high-current-system

器件型号:TPS2412
主题中讨论的其他器件: UCC39002TPS2410

您好、TI 和其他专家。

对于新的服务器设计、我们希望采用由两个独立电源(而不是现成的电源)构建的冗余电源方案。 这是为了能够监控正在发生的情况。 为此、我们需要 Oring 概念。 它是一个12V 系统。 每个电源上电流为20A。 因此总共40A。

必须认识到、一个电源可能会短路、另一个电源仍将运行。 此外、还必须实现(如果可能)负载共享是系统的自然组成部分。 在正常运行时、每个电源将提供大约一半的功率。  

我们应该考虑什么解决方案。 TPS2412TM 可能还有其他更适合12V "大电流"系统的器件。

提前感谢。  

最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    TPS2412非常适合 ORing 12V 电源轨、每个电源轨为20A。

    但是、在负载均流 TPS2412方面、优于使用两个肖特基二极管、因为肖特基二极管的正向压降具有负温度系数。 在这种情况下、只有一个12V 电压轨会获取大部分负载电流。

    TPS2412具有线性 ORing 方案、其中外部 MOSFET 正向压降调节至10mV。 这可以实现更好的负载共享、并在其中一个输入发生短路时完全阻断反向(直流电流)。

    请注意、TPS2412不积极参与负载共享和负载共享精度、这在很大程度上取决于两个12V 电源之间的电压差、以及布线失配导致的 PCB 布线电阻。 降压共享(电源内部)是实现负载共享的常见做法。" https://training.ti.com/power-tips-parallel-power-supplies-droop-method-0" 

    为了实现准确的负载共享、 需要额外的负载共享控制器、例如 UCC39002。  UCC39002控制电源反馈电压/感测线路来调整电源以实现精确的负载共享。

    有关负载共享、请参阅应用手册"http://www.ti.com/lit/an/slua550/slua550.pdf";要避免启动期间出现间断问题、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slyt100/slyt100.pdf 至  

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  
    该解决方案由两个完整的现成电源组成、因此无法获取反馈电压。 您是否也有用于负载/电流共享的解决方案?

    谢谢、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否告诉我们两个架式电源的输出电压有何不同?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    这仍然很重要。

    它们可能会有尽可能大的差异。 我们目前感兴趣的是提出/建议不同的解决方案。 如果您可以假设在一种情况下的差异为1V、在另一种情况下的差异为50或100mV、则会很好。 在此基础上、我们可以定义提到的电源要求。  

    我们还非常欢迎您建议不同的电源供应商为您的某些设计提供参考。 组合输出应为12V 和200og 300W。 因此、需要20A ISH。

    这用于服务器系列。

    谢谢。

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    通常、满足电信市场需求的12V 货架电源通过压降共享实现负载共享。

    压降共享是在货架电源内实现的负载共享技术(在其反馈环路中、您可以参阅 培训 链接)

    大多数现成的电源都提供了此功能、您可以与电源制造商进行交叉检查。

    但是、如果货架电源中还没有压降共享、那么我们可能必须实施其他方法、在20A 时可能不具有高能效。

    例如、假设两个12V 电源的直流电压相差100mV、一个为12.0V、另一个为12.1V、那么为了在两个电源之间实现平均负载共享、必须考虑由于两个电源之间的电压差为100mV 而产生的功率耗散。 在总功率为20A 时、每个电源的电流为10A、而第二个电压为12.1V 的电压将消耗100mV * 10A = 1W 的功率。 这相当于240W 功率下的功率损耗0.4%。 这是否可以接受?

    如果这是可以接受的、我们可以设计一种支持与 TPS2410或最好是 LM74700负载共享的解决方案。

    此致、
    Kari。