主题中讨论的其他器件: UCC39002、 TPS2410
您好、TI 和其他专家。
对于新的服务器设计、我们希望采用由两个独立电源(而不是现成的电源)构建的冗余电源方案。 这是为了能够监控正在发生的情况。 为此、我们需要 Oring 概念。 它是一个12V 系统。 每个电源上电流为20A。 因此总共40A。
必须认识到、一个电源可能会短路、另一个电源仍将运行。 此外、还必须实现(如果可能)负载共享是系统的自然组成部分。 在正常运行时、每个电源将提供大约一半的功率。
我们应该考虑什么解决方案。 TPS2412TM 可能还有其他更适合12V "大电流"系统的器件。
提前感谢。
最好的,Christian