你(们)好
我们的客户对 BQ25703A 有疑问。
[问题]
如何使用 BQ25703A 在电池模式下获得器件电源 ?
* 如果设备断开 交流适配器电源,并且仅连接电池。
哪个引脚或 其他???
谢谢 、尊重
三月贾斯珀 ( Disty Sugimoto)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、三月:
您可以将引脚10用于系统功率监控器。 它是电流模式系统功率监控器。 输出电流与适配器和电池的总功率成正比。 该增益可通过 SMBus 进行选择。 在 PSYS 与地之间放置一个电阻器以生成输出电压。 如果不使用该引脚、则该引脚可悬空。 其输出电压被钳位在3.3V 以下。将一个电容器与电阻器并联以进行滤波。
PSYS 引脚电流与总 μA 功率之比 KPSYS 可在 REG0x30[9]中进行编程、默认值为1 μ A/W 在 REG0x30[11:10]中选择输入和充电感应电阻器(RAC 和 RSR)。 PSYS 电压可通过公式1计算、其中 IIN>0。 电池在连接适配器的情况下正向充电时 IBAT<0,电池在放电时 IBAT>0。
VPSYS = RPSYS×KPSYS (VACP×IADPT+VSRN×IBAT) (1)
其中 VPSYS 是 PSYS 引脚的输出电压、RPSYS 是连接到 PSYS 引脚的电阻、VSRN 是 SRN 引脚感测到的电池电压、IADT 和 IBAT 是两个电流感测输出、用于监控适配器输入电流和电池充电或放电电流。
mΩ mΩ PSYS 功能、RAC 和 RSR 值被限制在10 μ s 和20 μ s。
此致
三国