This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 如何在电池模式下获得器件电源?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834902/bq25703a-bq25703a-how-to-get-device-power-when-battery-mode

器件型号:BQ25703A

你(们)好  

我们的客户对 BQ25703A 有疑问。

[问题]  

      如何使用 BQ25703A 在电池模式下获得器件电源 ?

  * 如果设备断开 交流适配器电源,并且仅连接电池。  

 哪个引脚或 其他???

谢谢 、尊重

三月贾斯珀 ( Disty Sugimoto)  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下这个问题:

    您是否询问如何在仅电池模式下监控系统电源?  或者您在询问25703器件功耗?

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢这次重播。

    >您是否询问如何在仅电池模式下监控系统电源?  

    >您在问我们的25703器件功耗吗?

    是的,我询问 这  一个“如何在仅电池模式下监控系统电源?  "。

    注意事项  

    三月贾斯珀 ( Disty Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、三月:
     

      您可以将引脚10用于系统功率监控器。 它是电流模式系统功率监控器。 输出电流与适配器和电池的总功率成正比。 该增益可通过 SMBus 进行选择。 在 PSYS 与地之间放置一个电阻器以生成输出电压。 如果不使用该引脚、则该引脚可悬空。 其输出电压被钳位在3.3V 以下。将一个电容器与电阻器并联以进行滤波。

    PSYS 引脚电流与总 μA 功率之比 KPSYS 可在 REG0x30[9]中进行编程、默认值为1 μ A/W 在 REG0x30[11:10]中选择输入和充电感应电阻器(RAC 和 RSR)。 PSYS 电压可通过公式1计算、其中 IIN>0。 电池在连接适配器的情况下正向充电时 IBAT<0,电池在放电时 IBAT>0。

    VPSYS = RPSYS×KPSYS (VACP×IADPT+VSRN×IBAT)                                        (1)

    其中 VPSYS 是 PSYS 引脚的输出电压、RPSYS 是连接到 PSYS 引脚的电阻、VSRN 是 SRN 引脚感测到的电池电压、IADT 和 IBAT 是两个电流感测输出、用于监控适配器输入电流和电池充电或放电电流。

    mΩ mΩ PSYS 功能、RAC 和 RSR 值被限制在10 μ s 和20 μ s。

    此致

    三国