This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:如果我的客户#39;s EN 引脚负电压大约为-0.8V,是否有风险?

Guru**** 2524800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860947/tps53353-if-my-customer-s-en-pin-negative-voltage-is-about--0-8v-whether-it-has-risks

器件型号:TPS53353

大家好 、

如果我的客户的 EN 引脚负电压大约为-0.8V, 是否存在风险? (时间低于5ns)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      0.8V 在数据表中给出的建议最小值-1V 范围内。 因此您应该可以。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是说 EN 引脚、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      我没那样。 EN 引脚建议的最小电压仅为 -0.1V。 我们建议您不要在数据表建议的限制之外运行。

    此致、

    Gerold