This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:bq21040

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860422/bq21040-bq21040

器件型号:BQ21040

您好、先生、

BQ21040 Vin 与#CHG 状态

当输入电压超过4.45V (4.7V~5.1V 变化)(VBAT=3.9V)时

为什么#CHG 超过80ms 仍保持高电平(Vin 超过4.45V)?

当 VBAT=3.9V 时

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    根据我的理解、您的问题与 CHG 引脚行为有关。 我认为您在电池检测方面遇到了问题。 如果充电器无法检测到电池、那么无论您等待多长时间、它都不会停止处于高电平状态。 您可以参阅数据表上的图18、其中显示的波形与您所经历的波形非常相似。 您是否有电池仿真器? 如果是、您可以在稍低或稍高的电压下运行它吗? 这可以解决问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    祝你度过美好的一天!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    该问题仅在3.900 +/- 0.02V 时发生

    其他电压工作正常。

    您认为是否有问题?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现此问题的原因是您非常接近所需的电压阈值。 如果充电器和电池电源仿真器之间存在额外的电阻、则电压控制环路可能会发现电压源实际为4.2V、因此考虑到要进行的充电。 这是一种边缘情况、一旦电池放电一小部分并且环路注意到问题、就可以自行解决。