请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21040 您好、先生、
BQ21040 Vin 与#CHG 状态
当输入电压超过4.45V (4.7V~5.1V 变化)(VBAT=3.9V)时
为什么#CHG 超过80ms 仍保持高电平(Vin 超过4.45V)?
当 VBAT=3.9V 时
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Ian、
根据我的理解、您的问题与 CHG 引脚行为有关。 我认为您在电池检测方面遇到了问题。 如果充电器无法检测到电池、那么无论您等待多长时间、它都不会停止处于高电平状态。 您可以参阅数据表上的图18、其中显示的波形与您所经历的波形非常相似。 您是否有电池仿真器? 如果是、您可以在稍低或稍高的电压下运行它吗? 这可以解决问题。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
祝你度过美好的一天!