This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859505/ucc2818

器件型号:UCC2818
主题中讨论的其他器件: UCC28050

您好!
我设计的 PFC 转换器具有以下特性:VIN = 115V/400Hz、Vout=260V、Poutmax=100W。


PFC 转换器在启动时进入过压状态、输出电压达到 UCC2818的内部 OVP 阈值、我将其固定为300V。


我尝试升压 SS 电容器(尝试过许多陶瓷电容器值100nF、1µF μ F、4µ7 10µ μ F)、但它无法解决启动问题。


我尝试钳制 VAUOUT 引脚、但 UCC2818具有相同的行为。


是否有一些建议可避免启动时出现过压?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否为您的设计附上原理图?

    什么是启动测试条件、例如输入电压、负载。

    您是否尝试缓慢增大输入?

    您的 PFC 最终是否达到设定点?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Pmin、Pnom 和 Pmax (15W、35W、100W)的许多测试条件下、我在 Vin=115VAC 时进行了大量启动测试

    启动时始终存在过压、我们达到 UCC2818的内部 OVP 阈值、该阈值固定为295V (用于260V 的稳压输出)。

    PFC 会在"ms"期间停止去耦、但它会在4秒后调节至260V。

    我在这里附上了启动测试的图片@Vin=115V 和 Pout=35W:

    黄色:PFC 输出260V 
    粉色:输入电流
    绿色:由 PFC 供电的另一个隔离式转换器的+70V 输出电压

    您是否有任何想法,我可以做些什么来更干净地启动?

    正如我在升压 SS 电容器之前所说的、我使用了外部 SS 电路、我在 Vout 上使用了钳位电路、但它没有发生任何变化。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    当  PFC 输出达到大约200V 时、70V 稳压器似乎启动。
    您是否曾尝试延迟70V 稳压器并自行测试 PFC?

    或者、您能否在70V 输出从空载切换到满载时检查 PFC 的响应。
    这将告诉您 PFC 如何响应阶跃负载。
    PFC 的环路响应可能太慢。

    此处提供了适用于 UCC2818的 Mathcad 计算器工具
    http://www.ti.com/product/UCC2818/toolssoftware?keyMatch=UCC2818&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number
    这将有所帮助

    您可以做的另一件事是降低 PFC 峰值电流限制。 (PKLMT)
    如果该值大于所需值、则可以减慢上升时间。
    或者、您可以增大 PFC 总线电容、这将减少过冲。

    UCC2818是一款固定频率 CCM 控制器、因此通常用于比15W 至100W 高得多的功率。
    对于此功率级别、您应该查看具有 UCC28050等转换模式控制器的升压 PFC。

    希望这对您有所帮助

    此致

    John