This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:封装查询

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27526
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832283/ucc27524-footprint-inquiry

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27526

您好!

美好的一天!  

我们的客户要求 提供 UCC27524的占用空间、并且我们在 TI.com (https://webench.ti.com/cad/dlbxl.cgi/TI_BXL/UCC27524_DSD_8.bxl)中提供了 BXL 文件、因为数据表中未提供该文件。 打开时、他们注意到焊盘未从部件下方伸出。 他们 正在查看以前针对同一封装的设计、并且焊盘从器件下方伸出来。

现在、焊盘直接位于器件下方是否有原因? 此外、该器  件的侧面有焊盘、因此它们假设焊盘应从器件下方伸出、以便焊料在器件侧面向上爬。

请向我们说明此事。

谢谢、祝您愉快。


Regrards、

Cedrick

e2e.ti.com/.../UCC27524_5F00_DSD_5F00_WSON_5F00_Snippet.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您关注 e2e、

    UCC27524数据表的第35页和第36页标记了 DSD 封装的开始和结束信息、该信息应包含封装尺寸、还显示了焊盘在器件侧面爬行的情况。 让我与相应的应用工程师确认这是正确的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的回答。

    是的、数据表应包含 DSD 封装上 UCC27524的封装/焊盘图案、但不可用。 如果您能提供有关此方面的更多信息、我们将不胜感激。  

    谢谢、祝您愉快。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、  

    感谢您的联系。 在我研究此问题时、您能否澄清一下您之前提到的 IC 焊盘从焊盘下方伸出的哪个特定设计?  

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    我们询问了客户之前提到的设计、这是他们的回答:  

    "类似的封装设计 VSON (8)具有焊盘从器件下方伸出的布局。 WSON (8)封装为何有所不同? 通常、当器件的焊盘延伸到器件侧面时、您希望焊盘尺寸延伸到器件之外、以便焊料也向上流动到器件侧面。 我只是想 TI 可能是出于某种原因更改了设计、或者 TI 给我的布局可能不正确。"

    请提供建议。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我对拖延表示歉意。  

    我仍在研究这方面的工作,以确认是否有任何改变,并提出意见。

    我将在48小时内返回。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您回来。 期待您的回复。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    感谢您的耐心等待。  

    VSON 和 WSON 封装之间的主要区别在于封装厚度、其中 VSON 稍大、间距为0.9mm、而 WSON 的间距较小、间距为0.65mm。  

    只要 遵循 SON 封装焊接和布局指南、我们就不希望驱动器的性能发生变化。

    随附的应用手册讨论了 PCB 板上 SON 封装的指南。

    http://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的回答。 但是、它不回答最初的问题。  

    我们的客户下载了 TI p/n UCC27524DSDR 的 BXL 文件 (https://webench.ti.com/cad/dlbxl.cgi/TI_BXL/UCC27524_DSD_8.bxl)、因为数据表中没有该封装。 开口时、他注意到封装/焊盘图案直接位于芯片的引脚/焊盘下方、焊料没有上升的区域。 他想知道这是否正确、如果正确、原因是什么。  

    此外、我还检查了其他低侧驱动器(如 UCC27526) BXL 文件(https://webench.ti.com/cad/dlbxl.cgi/TI_BXL/UCC27526_DSD_8.bxl)。  UCC27524和 UCC27526都采用相同的 SON 封装(DSD |8)。 我发现 它们的封装/焊盘图案有一些差异。  UCC27526的 BXL 文件似乎有焊料爬行的区域。 我已附上下面的代码段供参考。

    UCC27524DSDR 封装:  





    UCC27526封装:  


    如果您能帮助我们进行此项调查、请表示感谢。 谢谢、祝您愉快。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    在我们离线讨论此主题时关闭此主题。

    如果您有其他应用问题、请在此处进一步发帖。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou