主题中讨论的其他器件: UCC27210、
尊敬的同事:
我们的客户想知道在 UCC27211 SOIC-8 (D)中、HI 和 VSS 之间或 LI 和 VSS 之间的输入阻抗为何约为100kΩ Ω?
在 UCC27211 Power PadTM SOIC-8 (DDA)中、 HI 和 VSS 之间或 LI 和 VSS 之间的输入阻抗约为70MΩ Ω。
因为 当客户使用 UCC27211 SOIC-8时、他们发现输入 存在波动、然后打开错误。 使用 UCC27211 Power PadTM SOIC-8 (DDA)时、没有问题。
此致、
罗克苏