This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:一个 VIN 上有2个电源、噪声/纹波引起

Guru**** 2530640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858796/tps54308-2-supplies-on-one-vin-noise-ripple-induced

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件: TPS54302

我有2个 TPS54308稳压器在同一输入电源下运行、并且在连接两个稳压器时、在输出上似乎存在一些问题。

一个输出3.3V、另一个输出5V。 使用 Webench 工具、我们计算了所有合适的元件、它们在整个范围内都可以独立工作。

同时使用它们时、输出中存在噪声、导致供电设备出现故障。 将 TPS54308替换为 TPS54302似乎可以防止噪声问题、并且在同一输入条件下工作正常。 目前、我有许多安装了 TPS54308器件的 PCB、并在寻找可能的解决方案或发生这种情况的原因。 有什么想法吗?

谢谢、

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享原理图和布局吗? 让我们回顾一下它们。

    什么是负载电流? 最好共享波形。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    随附了用于3.3V 和5V 生成的2个原理图文件以及示波器快照。 您可以在示波器快照中看到、与使用 TPS54302相比、TPS54308输出具有更多的纹波。

    3、3V 上的负载平均为500mA、5V 平均为250mA

    当 TPS54302被放置在 TPS54308的位置时、整个电路按预期工作。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是、原理图没有问题。 输入电压是多少?它来自哪里?

    最好测试 SW 波形、以便我们更好地了解发生了什么。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    所连接的是来自 SW 引脚(3.3V 和5V)的一些示波器截图。

    输入电压范围为6-26VDC -当前使用的是直流工作台电源的6-7VDC。 还在12V 电池上进行了测试。

    以6V 电压运行似乎正常、系统以大约49mA 的电流运行(运行 LED)。 增加更多负载似乎无助于或改变测试。

    当输入电压从6.0VDC 增加到6.2VDC 时、会开始产生一些奇怪的影响。  

    6V 频率约为345kHz -一切正常。

    7V 频率开始预期、看起来不稳定。

    5V SW Signal_1.jpg -在施加6V 电压后、显示5V SW 引脚1-100sec

    5V SW Signal_100s.jpg -显示了施加6V 电压后100sec 的5V SW 引脚

    3.3V SW Signal.jpg -显示了施加6V 电压后的3.3V SW 引脚

    6-7-6V Switch.jps -显示了从6V VIN 切换至7V VIN 然后再切换回6V 之后的5V (黄色)和3.3V (蓝色) SW 引脚...所有这些引脚都在大约2-5秒内完成。

    将 VIN 降至6V 不会使其恢复正常、因此需要全功率循环。 我还注意到、该单元将开始从工作台电源消耗更多的功率。

    通常、它将消耗大约49mA 的电流、但在7V 电压下跳至210mA。。。。即使在 VIN 降至6V 后、它也不会降至49mA、直到功率完全循环。  

    有什么想法、可能会出什么问题?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查电源是否存在电流限制。 输入侧是否有任何其他电路?  

    此外、您还可以移除电路板负载、并使用 E-load 添加负载电流、然后检查是否存在任何问题。

    请分享布局、让我们回顾一下是否存在任何缺点。

    肖恩