主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5A
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我正在考虑故障计时器。
根据8.2.2.4设置故障计时器、故障时间 应将故障时间(tfit)设置为 1.75 x tstart 或5.11ms。
在我的例子中、tstart 被计算为0.18ms、它 与5.11ms 有很大不同。
如果 选择5ms、则将超过 SOA。
应使用哪个值?
另一方面,计算工具 为0.18ms,建议为0.31ms , 您能告诉我为什么没有选择5ms。
此外、您能否告诉使用案例我何时应该选择5ms?
e2e.ti.com/.../Question-about-TPS249x_5F00_CSD18514Q5A_0030_Vin_3D00_12V-tfit-5ms.xlsx
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一