This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:关于设置故障定时器的问题

Guru**** 2381060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, CSD18514Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834076/tps2491-question-about-set-fault-timer

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑故障计时器。

根据8.2.2.4设置故障计时器、故障时间 应将故障时间(tfit)设置为 1.75 x tstart 或5.11ms。

在我的例子中、tstart 被计算为0.18ms、它 与5.11ms 有很大不同。

如果 选择5ms、则将超过 SOA。

 应使用哪个值?

另一方面,计算工具 为0.18ms,建议为0.31ms , 您能告诉我为什么没有选择5ms。

此外、您能否告诉使用案例我何时应该选择5ms?

e2e.ti.com/.../Question-about-TPS249x_5F00_CSD18514Q5A_0030_Vin_3D00_12V-tfit-5ms.xlsx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    我将在明天之前浏览设计文件并进行回复。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    数据表中的公式(18)给出了100uF、Vin (max)=14V、PLIM=80.65W 和8.3A 典型电流限制条件下的 tstart 时间0.18ms。

    这与设计计算器相匹配。 因此 、tflt = 1.75*tstart = 0.31ms。

    我建议使用设计计算器来节省您的时间。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我了解计算值0.31ms。

    何时 应使用5.11ms (在数据表中)?

    客户对应该使用的内容感到困惑。

    请给出建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如果您的设计与数据表设计示例相同、则可使用5.11ms。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我知道5.11ms 用于设计示例。  

    我将与客户分享这些信息。

    客户还有另外一个问题。

    请给出建议。

    --

    我在所附的 Excel 文件和数据表之间进行比较。  

    我将此结果用于数据表公式(3)

    实际 PLIM (电芯 F49)=80.65W

    Tsmax=最大稳定状态 FET 结温(Tjdc)=72.2deg (电池 F43)

    CSD18514Q5A Tjmax=150度

    RThetaJC (最大值)=1.8度/W

    TJ (max)-TS (max)/TthetaJC (max)=43.2W

    另一方面、实际的 PLIM=80.65W

    因此、实际的 PLIM(80.65W)>(Tj(max)-TS (max))/RThetaJC (max)(43.2W)

    公式(3)为 PLIM <((Tj(max)-TS (max))/RThetaJC (max)

    这不符合公式(3)、但 Excel 文件指示"确定"。

    没有问题吗?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我得到了您对方程式(3)的要求。  

    公式(3)应仅适用于稳态运行、因为 PLIM 是 MOSFET 在功率限制运行模式下下降的瞬态功率。 它是由故障计时器周期设置的基于时间的事件。 因此、使用瞬态热阻抗 ZThetaJC 而不 是 RThetaJC 更有意义。 这允许设置更高的 PLIM 值。

    设计工具需要 SOA 时间间隔进行计算、因此更适合在设计计算器上进行中继。  

    我觉得、我们可以从数据表中删除公式(3)、以避免混淆。 我们将采取行动。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。  

    我知道公式(3)不适合 PLIM、它将被删除。

    我将与客户分享您的信息。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的,新一。