主题中讨论的其他器件: LM36010
您好:
我想使用 TI LM36011和 LM36010。 我有以下问题需要谘询:
闪光灯的驱动电流为1.5A
最大帧速率是多少?
最大帧速率下的最大占空比是多少?
最大功耗下的温度如何?
闪光电流1.5A 下第一个帧的电流上升时间是多少?之后每帧的上升时间是多少?
5.LM36011和 LM36010功能差异。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、跑
"帧速率"的含义是什么? 这意味着 PWM 调光频率?
如果我的理解是对的、LM36010/1可以支持闪存和 IR 模式、对于闪存模式、它主要支持低于4kHz 的调光频率、而对于 IR 模式、它几乎可以支持大约20kHz 的调光频率。
对占空比没有特殊限制;
这取决于系统级应用的详细信息、但对于几乎应用而言、散热不是问题;
在闪存模式下没有特殊的上升时间、但对于 IR 模式、导通模式下的上升时间约为32us、200us、这是设置时间(从0到目标电流)。
LM36010具有升压电路、可支持升压和导通模式、但 LM36011只能支持导通模式。
请仔细阅读数据表。
此致
肖恩