This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:闪光灯的驱动电流为1.5A

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834731/lm36011-the-driving-current-of-flash-is-1-5a

器件型号:LM36011
主题中讨论的其他器件: LM36010

您好:

我想使用 TI LM36011和 LM36010。  我有以下问题需要谘询:

闪光灯的驱动电流为1.5A

最大帧速率是多少?

最大帧速率下的最大占空比是多少?

最大功耗下的温度如何?

闪光电流1.5A 下第一个帧的电流上升时间是多少?之后每帧的上升时间是多少?

5.LM36011和 LM36010功能差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、跑

      "帧速率"的含义是什么? 这意味着 PWM 调光频率?

      如果我的理解是对的、LM36010/1可以支持闪存和 IR 模式、对于闪存模式、它主要支持低于4kHz 的调光频率、而对于 IR 模式、它几乎可以支持大约20kHz 的调光频率。

      对占空比没有特殊限制;

      这取决于系统级应用的详细信息、但对于几乎应用而言、散热不是问题;

      在闪存模式下没有特殊的上升时间、但对于 IR 模式、导通模式下的上升时间约为32us、200us、这是设置时间(从0到目标电流)。  

      LM36010具有升压电路、可支持升压和导通模式、但 LM36011只能支持导通模式。

      请仔细阅读数据表。

    此致

    肖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    电流配置为1.5A。  在闪存模式下、闪存周期为15ms。  15ms 的最大闪存开启时间是多少?谢谢。

    BR

    运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、跑

       这取决于超时寄存器、环境温度和功率损耗。 对于大多数应用、它可以支持超时寄存器设置的最长时间。 但我建议您应用 EVM 并根据您的应用规格进行验证。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我使用 TI LM36010、我有一些问题需要咨询、请帮助解决、谢谢。

    当闪光灯电流为1.5A 时、Vin 电压从3.3V 下拉至2.5V。 是什么原因导致了这种情况?

    2.您能否帮助提供 LM36010&LM36011 EVM 的完整参考电路?EVM 电路板电路不是很详细。

    谢谢您,期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您可以使用直流电源进行测试、我认为您的输入源可能触发了电流限制、因此电压会下降。 对于 EVM 文件、您可以从 TI 下载用户指南文件。 COM、应该有 sch 和 BOM 的 PDF 格式。

    此致

    肖恩