您好、Batt、
在重新调整测量仪表后、我有任何相同的东西
BR
Loïc μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Onyx、
我尝试管理 GPIO 引脚。
我已正确配置了用于激活引脚12和引脚15的数据存储器。
现在我对引脚12有好处、但对引脚15没有好处、它始终开启。
数据存储器配置:
1-设置/配置/引脚配置= 0x 0183
2-设置/配置/ FlagMapSetUp0 = 0x8841
3- 设置/配置/FlagMapSetUp0=0x8041
测试条件:
A -当“Battery Status”(电池状态)的 FD 标志设置为“Off”(关)(绿色)时,:
->引脚12设置为0V
->引脚15设置为1.51V
B -当“Battery Status”(电池状态)的 FD 标志设置为“On”(红色)时,则 :
->引脚12设置为1.8V
->引脚15设置为1.51V、而不是1.8V
您可以尝试一下吗?
BR、
Loïc μ A
尊敬的 Damian:
正在进行中的工作!
我有两个问题:
1-我正在使用引脚15上的 GPIO 来启用 LDO 稳压器(TPS70930DBVR:德州仪器(TI))。 没有这种合成器、我就没有1.51V。因此、我的第一个问题是流经 EN 输入的电流从 LDO 稳压器流入 IN 输入。 我将在 BQ 和 LDO 稳压器之间使用一个具有 MOSFET 的功率级来解决它。
2-在没有 LDO 稳压器的情况下,当我在命令0x49 (GPIOWrite())上写入字0x100时,我在0x48上的值为0x11 (GPIORead()),GPIO 引脚15为5V (3.5 V,小负载)。 使用反向命令时、GPIO 引脚15上的电压为0V。
=>但信号始终保持为0V、具有 FlapMapSetUp 函数!
bq 固件:bq40z80_v0_04_build_5.srec
请查找随附的 gg.csv 文件、
BR
Loïce2eti.com/.../FlashParam.gg.csv