This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80:引脚配置问题(引脚15)

Guru**** 2589235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857347/bq40z80-bq40z80-pin-configuration-issues-pin-15

器件型号:BQ40Z80

您好、Batt、

在重新调整测量仪表后、我有任何相同的东西

BR

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    BATT 已不在办公室。 您能更详细地描述一下您所面临的问题吗?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我尝试管理 GPIO 引脚。

    我已正确配置了用于激活引脚12和引脚15的数据存储器。

    现在我对引脚12有好处、但对引脚15没有好处、它始终开启。

    数据存储器配置:

    1-设置/配置/引脚配置= 0x 0183

    2-设置/配置/ FlagMapSetUp0 = 0x8841

    3- 设置/配置/FlagMapSetUp0=0x8041

    测试条件:

    A -当“Battery Status”(电池状态)的 FD 标志设置为“Off”(关)(绿色)时,:  

    ->引脚12设置为0V

    ->引脚15设置为1.51V

    B -当“Battery Status”(电池状态)的 FD 标志设置为“On”(红色)时,则 :

    ->引脚12设置为1.8V

    ->引脚15设置为1.51V、而不是1.8V

    您可以尝试一下吗?

    BR、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    您能否提供 gg.csv 文件供我们查看和测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    正在进行中的工作!

    我有两个问题:

    1-我正在使用引脚15上的 GPIO 来启用 LDO 稳压器(TPS70930DBVR:德州仪器(TI))。 没有这种合成器、我就没有1.51V。因此、我的第一个问题是流经 EN 输入的电流从 LDO 稳压器流入 IN 输入。 我将在 BQ 和 LDO 稳压器之间使用一个具有 MOSFET 的功率级来解决它。

    2-在没有 LDO 稳压器的情况下,当我在命令0x49 (GPIOWrite())上写入字0x100时,我在0x48上的值为0x11 (GPIORead()),GPIO 引脚15为5V (3.5 V,小负载)。 使用反向命令时、GPIO 引脚15上的电压为0V。

    =>但信号始终保持为0V、具有 FlapMapSetUp 函数!

    bq 固件:bq40z80_v0_04_build_5.srec

     

    请查找随附的 gg.csv 文件、

    BR

    Loïce2eti.com/.../FlashParam.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    您可以附加原理图吗?