This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:TPS3824:TPS3824-33:WDI &放大器;/ RS 测试期间的复位

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831173/tps3824-tps3824-tps3824-33-wdi-reset-during-rs-testing

器件型号:TPS3824

大家好、

我们在设计中使用 TPS3824-33DBVR。 在正常运行期间、WDI 将在1.6s 的超时周期内提供转换、/RESET 输出将为高电平。 当我们不在 WDI 引脚上提供转换时、看门狗将根据需要复位控制器。

但是、在 RS 测试期间、WDI 引脚将只有1.2V 恒定电压、/RESET 输出为高电平、并且不会生成用于复位控制器的低电平信号。 我们将使用10V/m 的 RS 磁场测试 DUT

看门狗是否将1.2V WDI 信号视为高阻抗状态? 但是、我们将在 WDI 引脚变为1.2V 之前提供转换、以便我们激活看门狗功能。

看门狗是否因 RS 字段而冻结?

我们能否通过1K 将 WDI 引脚连接到 GND、然后使用控制器使其变为高电平或低电平、这样、如果控制器挂起、WDI 引脚将为低电平、Watcdog 将复位控制器(如果1.2V 由于控制器挂起而来)?

请在 RS 测试之前和期间找到所附的波形。

此致、

Jai Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jai、

    我将向我们的专家咨询这些产品、以帮助您解决问题。 他明天应该回来。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jai、

    您能不能描述什么是"RS"测试? WDI 引脚不应被保持在恒定电压上。 这与保持高阻抗不同、因为在高阻抗期间、器件会在内部创建自己的脉冲、以防止看门狗引起复位。 但是、当您将 WDI 引脚保持在恒定电压时、这不允许器件正确地对 WDI 引脚进行脉冲。 向 WDI 添加下拉电阻器可防止器件在 WDI 处于高阻抗状态时产生脉冲、这也将防止恒定电压导致未定义的行为。 如果您查看数据表中的表7.3、您会看到 WDI 引脚是数字输入、必须高于0.7xVDD 才能为逻辑高电平、低于0.3xVDD 才能为逻辑低电平。 这意味着、如果您在逻辑高电平和逻辑低电平之间提供恒定电压、则 WDI 逻辑未定义、因此可能会也可能不会导致复位。

    如果您希望 WDI 引起复位、WDI 引脚在超时期间应为高电平或低电平。 请满足 WDI 引脚的逻辑要求、并查看这是否可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速响应。

    RS 测试是辐射易感性测试。 是的、我知道在高阻抗状态期间、看门狗会创建内部脉冲以防止复位、WDI 是数字引脚。

    我们同样怀疑、如果恒定电压介于 WDI 的逻辑电平之间、器件可能会也可能不会产生复位信号。 如果已经进行了相同的测试、则获得以下结果:

    在正常条件下、当我们在 WDI 引脚上施加恒定电压时、看门狗将生成0-3.3VDC (稳压电源)范围内的复位信号。 但是、如果我们看到我之前在辐射测试室(RS 测试下的器件)中分享的图片、则当 WDI 为恒定时、不会生成复位。

    看门狗是否因辐射而冻结? 在哪里可以找到看门狗的 EMI/EMC 级别?

    此致、

    Jai Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jai、

    很抱歉耽误你的时间。 我研究了 TPS3824的辐射敏感性和 EMI/EMC 数据、遗憾的是、我们没有这些测试的任何数据。 这不是我们针对器件所做的标准测试、因此我无法评论您遇到问题的原因。 我想强调的是、在建议的工作条件和正常环境条件下、器件不会出现任何问题、如上所述。 但我们没有关于在 RS 测试下器件的行为方式的信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。