大家好、
我们在设计中使用 TPS3824-33DBVR。 在正常运行期间、WDI 将在1.6s 的超时周期内提供转换、/RESET 输出将为高电平。 当我们不在 WDI 引脚上提供转换时、看门狗将根据需要复位控制器。
但是、在 RS 测试期间、WDI 引脚将只有1.2V 恒定电压、/RESET 输出为高电平、并且不会生成用于复位控制器的低电平信号。 我们将使用10V/m 的 RS 磁场测试 DUT
看门狗是否将1.2V WDI 信号视为高阻抗状态? 但是、我们将在 WDI 引脚变为1.2V 之前提供转换、以便我们激活看门狗功能。
看门狗是否因 RS 字段而冻结?
我们能否通过1K 将 WDI 引脚连接到 GND、然后使用控制器使其变为高电平或低电平、这样、如果控制器挂起、WDI 引脚将为低电平、Watcdog 将复位控制器(如果1.2V 由于控制器挂起而来)?
此致、
Jai Kumar。