This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:输出电流纹波

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858828/tps54620-output-current-ripple

器件型号:TPS54620

你(们)好

我们在电感器之后测量输出电流。

VIN=12V、VOUT=1.5V。

 启动时会产生较大的电流纹波、电流会变得更负。

波形。

除了脉冲跳跃行为之外、是否还有其他相关信息?

是否有任何解决方案可降低电流纹波?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

      这是一篇文章、介绍了如何在启动期间最大限度地减小输出纹波。

    http://www.ti.com/lit/an/slva866a/slva866a.pdf

    启动期间的负电流是因为器件没有轻负载运行模式、并且运行在 FCCM 中。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您是否详细了解了为何需要降低电流纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我要将其标记为 Resolved (已解决)。 如果您有任何其他问题、请再次发布到此主题以重新打开。