请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620 你(们)好
我们在电感器之后测量输出电流。
VIN=12V、VOUT=1.5V。
启动时会产生较大的电流纹波、电流会变得更负。
波形。
除了脉冲跳跃行为之外、是否还有其他相关信息?
是否有任何解决方案可降低电流纹波?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们在电感器之后测量输出电流。
VIN=12V、VOUT=1.5V。
启动时会产生较大的电流纹波、电流会变得更负。
波形。
除了脉冲跳跃行为之外、是否还有其他相关信息?
是否有任何解决方案可降低电流纹波?
谢谢你
您好、Leo、
这是一篇文章、介绍了如何在启动期间最大限度地减小输出纹波。
http://www.ti.com/lit/an/slva866a/slva866a.pdf
启动期间的负电流是因为器件没有轻负载运行模式、并且运行在 FCCM 中。
此致、
Gerold