主题中讨论的其他器件: TPS61099
您好:
在我的项目中、当通过置 EN=0禁用 TLV61220时、有一个电流泄漏测试项目;
当 Vin=3.2V 时;电流泄漏=4uA
当 Vin=3.1V 时;电流泄漏=9uA
当 Vin=3.04V 时;电流泄漏=10.3uA
当 Vin=3.0V 时;电流泄漏=7.8uA
当 Vin=2.8V 时;电流泄漏=3.5uA
它似乎不像经验那样好;
1 μ A 电流、大于数据表中描述的值;
2 μ A、在3.04V 等特殊电压下存在更大的电流泄漏?
我想向您展示我的设计;