This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220DBVR/BVT

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834370/tlv61220-tlv61220dbvr-bvt

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61099

您好:

在我的项目中、当通过置 EN=0禁用 TLV61220时、有一个电流泄漏测试项目;

当 Vin=3.2V 时;电流泄漏=4uA

当 Vin=3.1V 时;电流泄漏=9uA

当 Vin=3.04V 时;电流泄漏=10.3uA

当 Vin=3.0V 时;电流泄漏=7.8uA

当 Vin=2.8V 时;电流泄漏=3.5uA

它似乎不像经验那样好;

1 μ A 电流、大于数据表中描述的值;

2 μ A、在3.04V 等特殊电压下存在更大的电流泄漏?

 我想向您展示我的设计;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请注意、电路内部有一个从 Vin 到 Vout 的二极管。 这意味着 Vout 侧会有一些电流泄漏、如反馈电阻。

    实际上、数据表中的规格列表是在以下条件下进行测试:"EN=0、Vin=1.2V、Vou 大于 Vin"您可以在 Vout 侧添加另一个电源的情况下重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    实际上、我知道 Vin 和 Vout 之间有一个二极管;

    因此、我的目的是为了让特殊输入电压(如我 所述)中的泄漏电流比其他输入电压(如3.2V 或2.8V)大。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    我已重试您的建议。不同输入电压下的关断电流实际上小于0.5uA、输出电压侧增加了另一个电源。  

    但在我们的设计中、当 EN=0时、Vout 不能大于 Vin。 因此、关断电流对我来说是无用的。

    当 VOUT < Vin 时、我必须注意电流泄漏!

    您能解释 一下我昨天介绍过的内容!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详见我的答复。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我今天是在海上旅行。 请允许我在下星期一答复。 感谢您耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    精细小丘。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉耽误你的时间、时间太紧。  

    遗憾的是、我们没有针对您提到的情况进行验证。 我是否可以知道您关注泄漏电流的目的?

    如果您的系统需要非常小的关断电流、我建议您使用 TPS61099、并真正断开连接。 关断泄漏电流通常为0.5uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您 的推荐。

    我们的产品可与电池配合使用、因此我们将会遇到电流泄漏问题。

    在我们的设计中、即使开关关闭、电池也始终开启。

    高泄漏电流将缩短电池寿命。

        您能否按照我提到的情况确认一下我在 TI 演示板上描述的现象~

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    对于您的设计、始终有一些电流流经反馈电阻。 您可以选择更大的电阻来降低功耗。 但 kΩ 将 RDOWN 保持在500k Ω 以下。

    对于您提到的现象、很抱歉、我需要与团队联系。 由于我们需要检查内部电路、因此可能需要一些时间。  

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    感谢您的努力。

    如果你能符合 我提到的现象,请告诉我。

    此外、如果您能分享 这一现象的根本原因和细节、我将不胜感激。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我的团队在我们的实验室中进行了测试、并观察到类似的现象。 关断电流在大约3V 的窄电压范围内增加。 最大电流也约为10uA。

    请问您的系统是否可以接受?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    非常感谢。

    我应该问我的老板、这是否正常。

    您能否分享一下为什么会发生这种情况?

    也许您可以告诉我方框图中的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    我的老板认为这是可以接受的。  

    TW 的 Scott 已向我发送一个文件来解释此问题。

    感谢您的努力!

    BR

    ToD