Other Parts Discussed in Thread: TPS62163, TPS62162
主题中讨论的其他器件: TPS62162
我无法在规格中找到压降电压。 它表示它将运行高达100%、这意味着压降电压非常低、接近0。 我需要一个输入电压低至5.5V 的5V 电源。 我认为该器件可以轻松实现、但当我尝试使用 Webench 工具时、它说该器件没有5.5V 输入电压/5V 输出电压的解决方案。 感谢您在这个问题上的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您提供这些信息、John。 我的应用是一款电池供电型器件、其锂离子电池组的额定电压为7.2V、但直到5.5V 才会关断。 因此、我希望开关能够在低至5.5V 的电压下运行、尽管在实践中这种情况不会经常发生。 对于由 USB 供电的内部器件、开关输出为5V、电流为450mA。 我认为我实际上不需要超过0.5A 的电流、但希望通过最小1A 的开关为其提供裕量。 在给定电压和电流余量的情况下、我认为该器件可以正常工作(因为器件上的 USB 电压低至4.4V)。 我终于找到了该器件所需余量的规格、即0.9V、可能是.6V 加上余量。 如果我只需要0.5A、那么当我有500mV 可用时、它将是300mV 的压降。 我喜欢这款器件、因为它很小、简单、同步/高效、我以前从未使用过它(因此、我想尝试看看它是否成为一个未来的可转至器件)、它也已经在我们的库中。 但是、如果其他器件比这款器件更具优势、我将对其开放、因此感谢您的反馈。 我还需要一个3.3V 电源、我的电流计划是使用同一部件中的另一个。 我可以使用5V 的 LDO、但我更愿意使用电池供电的 LDO 来提高效率。
- SteveP