This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:如果 COM 连接到5V、RDSon 是什么

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860489/tpl7407la-what-the-rdson-if-com-tied-to-5v

器件型号:TPL7407LA

由于设计限制、我想将 COM 连接到5V。

每通道的输出电流设计为20mA。 如果 COM 引脚连接到5V、那么 RDSon 和 VOL 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    TPL7407LA 是基于 NMOS 的器件。 在各种负载电流下、R_on 应大致相同。

    根据数据表规格(部分6.5)、您可以根据 V_OL 值计算 R_on 典型值和最大值。

    然后、您可以使用该电阻来查找其他负载电流处的压降。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。