This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:所需的最小负载电流

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, TLV755P, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860307/tlv755p-minimum-required-load-current

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245ADC12DJ3200TLV755

尊敬的 TI:

我想使用 TLV755P 为4号设备供电。  SN74AXC8T245电平转换器的说明。

这些电平转换器将在电路板上电时切换、以便使用 FPGA 中的 SPI 对三个 ADC12DJ3200进行编程。

之后将不会进行开关、并且大多数时间电平转换器将保持安静、因此它们不会从电源消耗电流。

因此、我想知道 TLV755P 的最小负载电流要求是什么、以便在 TLV755P 不需要电流时输出电压不会触发?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    TLV755不需要最低负载电流即可实现稳定性。  

    我希望这能回答你的问题。

    此致、