请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV755P 主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、 ADC12DJ3200、 TLV755
尊敬的 TI:
我想使用 TLV755P 为4号设备供电。 SN74AXC8T245电平转换器的说明。
这些电平转换器将在电路板上电时切换、以便使用 FPGA 中的 SPI 对三个 ADC12DJ3200进行编程。
之后将不会进行开关、并且大多数时间电平转换器将保持安静、因此它们不会从电源消耗电流。
因此、我想知道 TLV755P 的最小负载电流要求是什么、以便在 TLV755P 不需要电流时输出电压不会触发?
我们将非常感谢尽早作出反应。
谢谢
Lalit