This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:TPS7A26热仿真

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859328/tps7a26-tps7a26-thermal-simulation

器件型号:TPS7A26
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、团队成员。

您能否仿真以下条件下的热性能?

・Vin:12.7±4%

・Vout:5.0V

・μ V Iout:250mA

・̊ C℃温度:70 ̊ C

我的℃、(12.7-5)* 0.25*73.3=141℃+ 70℃=211 μ F

客户希望了解热阻的大小以及在特定焊接范围内产生的热 IC 的大小(从-%~ 100%)、以了解他们至少需要多少进行焊接。

您能不能显示在其翻转侧显示0%~ 100%焊接覆盖范围的热阻图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    您的计算是正确的。 以下 一份非常好的应用手册、展示了不同布局如何影响热性能。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John - San。

    客户期望我们仿真温度升高的程度。

    请听我说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    任何热仿真都需要基于其特定布局。 我们的 TJA 来自基于 JEDEC 标准高 K 电路板的仿真。 虽然这显然是一种不切实际的布局、但您可以从 Gerard-San 的应用手册中看到、良好的布局实际上可能会产生稍好的热效果。  

    任何线性稳压器在电流为250mA 时都无法轻松维持7.7V 的压降。 即使采用 TO-220封装(即 LM317)、您也可以看到 TJA 为~30C/W 的7.7*0.25*33.5+70=134.5C。   

    最大电流还是标称电流为250mA?

    请告诉我。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John - San。

    最大电流还是标称电流为250mA?

    ->常数为250mA,最大值为500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    在500mA (3.85W)下支持7.7V 压降的线性稳压器的热性能非常困难。  通常在这些高 VIN-VOUT 和负载电流下、使用降压转换器来预调节 LDO 的输入、该 LDO 针对更小的 VIN-VOUT 差异进行了优化。  

    但愿这对您有所帮助。