我们使用 TPS54316设计3.3V/3A 输出电源、输入电压为5V。 开漏引脚4 PWRGD 有两个问题:
1) 1)我们通常将 PWRGD 设计为浮点引脚、不连接、对其他电路没有影响。 正确吗?
2) 2)我们想使用这个引脚来监控3.3V 输出电压的状态、电路是引脚4 -芯片 LED - R - Vin_5V、最大值是多少 引脚4的灌电流- PWRGD? 这决定了 R 的值。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 TPS54316设计3.3V/3A 输出电源、输入电压为5V。 开漏引脚4 PWRGD 有两个问题:
1) 1)我们通常将 PWRGD 设计为浮点引脚、不连接、对其他电路没有影响。 正确吗?
2) 2)我们想使用这个引脚来监控3.3V 输出电压的状态、电路是引脚4 -芯片 LED - R - Vin_5V、最大值是多少 引脚4的灌电流- PWRGD? 这决定了 R 的值。
谢谢!
您好、WM、
请参阅以下评论。
1) 1)我们通常将 PWRGD 设计为浮点引脚、不连接、对其他电路没有影响。 正确吗? -->如果未使用 PWRGD,则使引脚悬空不会有问题。
2) 2)我们想使用这个引脚来监控3.3V 输出电压的状态、电路是引脚4 -芯片 LED - R - Vin_5V、最大值是多少 引脚4的灌电流- PWRGD? 这决定了 R 的值。 -->我建议在确定电阻值时将 PWRGD 引脚灌电流限制为2.5mA (最大值)。
此致、
Excel