This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54316:PWRGD 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859728/tps54316-pwrgd-pin

器件型号:TPS54316

我们使用 TPS54316设计3.3V/3A 输出电源、输入电压为5V。 开漏引脚4 PWRGD 有两个问题:

1) 1)我们通常将 PWRGD 设计为浮点引脚、不连接、对其他电路没有影响。 正确吗?

2) 2)我们想使用这个引脚来监控3.3V 输出电压的状态、电路是引脚4 -芯片 LED - R - Vin_5V、最大值是多少  引脚4的灌电流- PWRGD? 这决定了 R 的值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    请参阅以下评论

    1) 1)我们通常将 PWRGD 设计为浮点引脚、不连接、对其他电路没有影响。 正确吗? -->如果未使用 PWRGD,则使引脚悬空不会有问题。

    2) 2)我们想使用这个引脚来监控3.3V 输出电压的状态、电路是引脚4 -芯片 LED - R - Vin_5V、最大值是多少  引脚4的灌电流- PWRGD? 这决定了 R 的值。 -->我建议在确定电阻值时将 PWRGD 引脚灌电流限制为2.5mA (最大值)。   

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的回复。

    第1点、这一点得到了明确理解。

    第2点、我们使用 R=1.6K 欧姆、当输出电压关闭或超出范围时、0603芯片 LED 亮起。 测得的 LED 电流为1.8mA、运行良好。

    此致

    wm