This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:查找输入最大为24V 的 LDO

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV767, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859590/tlv767-looking-for-ldo-with-input-max-to-24v

器件型号:TLV767
主题中讨论的其他器件: TPS709

您好、Champions、

我正在寻找 TLV767具有类似性能的 LDO、我的请求是这样的

最大输入电压:24V

精度<+/- 1%

输出电压:3.3V

输出电流:100mA

封装尺寸小于3mm×3mm

我看到 TVL767的性能非常好、但最大输入电压仅为16V、您还有其他芯片建议吗?

TLV767 16. +/- 0.5% 1000 2mm×2mm WSON 封装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果您需要更高的输入、那么对于3.3V 或更高的任何电压、我们的 TPS709的直流输出精度为1%。

    这应该更适合您的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的大力支持、这正是我要寻找的。