Other Parts Discussed in Thread: TLV767, TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV767 主题中讨论的其他器件: TPS709
您好、Champions、
我正在寻找 TLV767具有类似性能的 LDO、我的请求是这样的
最大输入电压:24V
精度<+/- 1%
输出电压:3.3V
输出电流:100mA
封装尺寸小于3mm×3mm
我看到 TVL767的性能非常好、但最大输入电压仅为16V、您还有其他芯片建议吗?
| TLV767 | 16. | +/- 0.5% | 1000 | 2mm×2mm WSON 封装 |