请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3702 大家好、我已经使用此 IC 来监控1.8V 电压轨。
输出线路使用了10kOhm 的拉电阻器。
我想知道如何计算相同的功耗和功耗。
功耗= ICC*Vcc = 12uA*3.3V 是否正确?
输出功率= Iout*Vout = 0.33mA*3.3V
功率耗散=输入功率-输出功率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我已经使用此 IC 来监控1.8V 电压轨。
输出线路使用了10kOhm 的拉电阻器。
我想知道如何计算相同的功耗和功耗。
功耗= ICC*Vcc = 12uA*3.3V 是否正确?
输出功率= Iout*Vout = 0.33mA*3.3V
功率耗散=输入功率-输出功率