This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:功耗和功率耗散

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860059/tps3702-power-consumption-and-power-dissipation

器件型号:TPS3702

大家好、我已经使用此 IC 来监控1.8V 电压轨。

输出线路使用了10kOhm 的拉电阻器。

我想知道如何计算相同的功耗和功耗。

功耗= ICC*Vcc = 12uA*3.3V 是否正确?

输出功率= Iout*Vout = 0.33mA*3.3V  

功率耗散=输入功率-输出功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhawal、

    您的计算已走上正轨。 您的功耗可能会有所不同、在3.3 IDD 下不会高至12uA。 但是、假设没有负载、输出功率应该是这样的。 我会在您构建应用电路时进行测量和计算、出于散热考虑、请使用 此应用手册

    谢谢、
    Abhinav。