您好!
在为电池充电后、我为该 IC 购买了 EWM、现在我的卡和 EWM 之间进行了比较。
第一张 SCOP 图片是 EWM。 在中、我可以确认 EWM 使用默认设置1A 为我的电池充电。
这张图片是我的 PCB
我确实看到 OTG 通过2k2连接到 EWM 上的 VSYS。 我在我的板上没有任何改进。 我没有对 VSYS 进行任何加载。
如前所述、当 Vbus 降低到大约4、3V 时、似乎有某种更好的随机充电、但仍然保持连接、而不是达到所需的充电电流。
我希望这能让您更好地了解导致我的问题的原因。
BR Leif G