请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF5040 你(们)好
REF5040的 PIN_TEMP℃℃电压在25 μ s 时为575mV、且温度每升高1 μ s、电压就会增加2.64mV。 我们的控制板运行30分钟、芯片的实际温升为4°c、但此时的反馈电压超过650mV、转换后的温升超过25°c、根据手册中的以下说明、这种现象是异常的。 在 ABA 验证后、可以解决问题。 原始出厂设置是否可以帮助执行 FA?
”该管脚表示常规芯片温度,精确到±15°C 左右 尽管该引脚通常不适合进行精确的温度测量、但可用于指示温度变化或模拟电路的温度补偿。 30°C 的温度变化对应于 TEMP 引脚上的电压变化大约为79mV。