This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:温度输出引脚

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859648/ref5040-temperature-output-pin

器件型号:REF5040

你(们)好  

REF5040的 PIN_TEMP℃℃电压在25 μ s 时为575mV、且温度每升高1 μ s、电压就会增加2.64mV。 我们的控制板运行30分钟、芯片的实际温升为4°c、但此时的反馈电压超过650mV、转换后的温升超过25°c、根据手册中的以下说明、这种现象是异常的。 在 ABA 验证后、可以解决问题。 原始出厂设置是否可以帮助执行 FA?

”该管脚表示常规芯片温度,精确到±15°C 左右 尽管该引脚通常不适合进行精确的温度测量、但可用于指示温度变化或模拟电路的温度补偿。 30°C 的温度变化对应于 TEMP 引脚上的电压变化大约为79mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    任何类型的 FA 或质量问题都必须通过您当地的 TI 代表或 TI 支持提出申请

    如果您已将此问题确定为质量问题、请使用这些选项。

    -Marcoo