This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95375Q4M:结至环境热阻 Theta-ja

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95375Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859912/csd95375q4m-junction-to-ambient-thermal-resistance-theta-ja

器件型号:CSD95375Q4M

大家好、

我可以帮您了解 CSD95375Q4M 结至环境热阻 Theta-ja 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    感谢您发帖。  

    器件的 RthJA 是封装和热环境的函数、因此、每当您在数据表中看到它时、都会针对给定的电路板厚度和尺寸指定它。  

    5x6 QFN 的 RthJA 通常在1x1" 2oz 铜电路板上为~40deg C/W。 同一电路板上的3x3 QFN 将接近50deg C/W。 因此、该3.5 x 4.5在1x1" 2oz 铜电路板上大约为45°C/W 的范围内。  

    使用较厚的 PCB 或从封装中拉出热量的其他方法、无论是气流还是散热器、您可能能够将其降低至20度 C/W 或更低、但这同样取决于设计。