Other Parts Discussed in Thread: CSD95375Q4M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95375Q4M 大家好、
我可以帮您了解 CSD95375Q4M 结至环境热阻 Theta-ja 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD95375Q4M
大家好、
我可以帮您了解 CSD95375Q4M 结至环境热阻 Theta-ja 吗?
亨利
感谢您发帖。
器件的 RthJA 是封装和热环境的函数、因此、每当您在数据表中看到它时、都会针对给定的电路板厚度和尺寸指定它。
5x6 QFN 的 RthJA 通常在1x1" 2oz 铜电路板上为~40deg C/W。 同一电路板上的3x3 QFN 将接近50deg C/W。 因此、该3.5 x 4.5在1x1" 2oz 铜电路板上大约为45°C/W 的范围内。
使用较厚的 PCB 或从封装中拉出热量的其他方法、无论是气流还是散热器、您可能能够将其降低至20度 C/W 或更低、但这同样取决于设计。