This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620-33-EP:输出电压开关时间

Guru**** 2635515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3620-33-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835074/tps3620-33-ep-vout-switching-time

器件型号:TPS3620-33-EP

您好!

您能否提供有关 TPS3620-33-EP 在满足要求后从 VBAT 切换到 VDD 所需时间的任何信息? 要求为 VDD > VBAT 或 VDD > VIT。 数据表使其看起来像是瞬间将 VOUT 切换回 VDD、但我确信存在一些延迟。 我使用 TPS3620-33-EP 为 IC 提供备用电池电源、我担心如果将 VOUT 从 VBAT 切换至 VDD 需要太长时间、那么我的 IC 在其输入端可以看到3.3V 电压、同时仍依靠电池电源(~2.5V)运行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此设备的应用工程师将于星期二返回办公室、届时他将回复您的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adevries、

    我不确定延迟、因为它从未被指定过、但我想它比输出从电压变化上升所需的时间要快很多。

    通常、我发现更改输出电容所需的时间占了大部分时间。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的建议、这将有所帮助。 此外、您是否意味着说"为输出电容充电"? 否则、我不知道您在说"更改输出电容"时意味着什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adevries、

    你是对的。

    我想说"充电"而不是"更改"

    很抱歉造成混淆。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全可以理解。 感谢您的澄清!