请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3620-33-EP 您好!
您能否提供有关 TPS3620-33-EP 在满足要求后从 VBAT 切换到 VDD 所需时间的任何信息? 要求为 VDD > VBAT 或 VDD > VIT。 数据表使其看起来像是瞬间将 VOUT 切换回 VDD、但我确信存在一些延迟。 我使用 TPS3620-33-EP 为 IC 提供备用电池电源、我担心如果将 VOUT 从 VBAT 切换至 VDD 需要太长时间、那么我的 IC 在其输入端可以看到3.3V 电压、同时仍依靠电池电源(~2.5V)运行。
谢谢