This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:UC3846 UVLO 问题

Guru**** 1478875 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858242/uc3846-uc3846-uvlo-issue

器件型号:UC3846

我们有一个使用 uc3846 IC 制造的优质、低重量的电弧焊机。 当交流电源电压 降至220VAC 时、它不工作。 当电源电压达到215VAC 时、它不会启动。

我已更换 IC、但在220VAC 电压下、它的选择仍然相同。 如何用新器件替换该器件、或者如何禁用芯片内的 UVLO。 uc3846是否有改进的引脚兼容部件替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kucuk:

    我不认为这是 UC3846的问题、因为 UC3846的最大输入电压为40V。

    那么、您能否与我分享完整的原理图?

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kucuk:

    我在很长时间内没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复或创建新主题。

    此致、

    Teng