请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24230 您好!
我们使用充电器 BQ24230。 我们必须降低整个系统的静态电流、以达到可接受的器件存储时间。
在以下条件下、我们测量充电 IC 的静态电流约为13uA:
-中的未通电(引脚13)
-连接到4V2的负载处于深度睡眠状态(1.7uA)
-根据所附图片电路
如果我们将引脚 EN1连接到 GND 而不是4V2、则我们测量来自 BQ24230电流的静态电流、该静态电流约为2.3uA (负载处于深度睡眠模式时为4uA)
问题:还有其他降低静态电流的可能性吗? 我们必须改变什么才能改进它?
谢谢、致以诚挚的问候